21.01.2011 12:53 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
Ich hoffe, geholfen zu haben! good luck! Luigi_KSI ================================================ Es gibt auch den Bewertungsbutton! |
21.01.2011 20:20 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo S7_Leaks, hallo Luigi, WinCC ist auch OPC-DA-Server und dieim Projektangelegten Prozessvariablenstehen als OPC- Items zur Verfügung. Ich weiß nicht was ein Level 2 System ist, aber wenn es frei programmierbar ist, kannst Du dannnicht damit besser einen OPC - Client programmieren und WinCC als Schnittstelle zur S7 - SPS nutzen ? Der WinCC - Protokolltreiber für den Datenaustausch zur SPS ist sehr performant. Nur mal so als Anregung.... Gruß Eleu -------------------------------- Ergänzend vielleicht alternativ dazu, auch noch nachfolgender Link. Der Link beschreibt den lokalen sowie remoten Zugriff auf WinCC Variable via OLE.
|
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 24.01.2011 10:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.01.2011 15:57 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo S7_Leaks, darf ich noch ein paar Antworten zu Deinen Fragen nachschieben??? Ich hoffe es ist nicht zu schlimm das Du etwas warten durftest... zu A: Ja. zu B: Nein... denn Du kannst nur einen Auftrag zu einer Zeit pro Ressource / Verbindung starten. zu C: Da muß ich spekulieren... ich kann mir aber gut vorstellen das man mehrere Instanzen in einem C# Programm starten kann um auf multiple Ports einen Listen zu starten... wie schwer dass ist... sorry, weiß ich nicht. zu D: Ich würde Sagen das es schwierig ist, eine Steuerung ist eigentlich keine Kommunikationszentrale und nicht wirklich mit einem PC zu vergleichen der multiple Protokolle und Aufgaben zur "gleichen" Zeit ausführen kann... er hat aber auch sonst nichts zu tun, im Gegensatz zur Steuerung. In der Regel sind alle Kommuniaktionsstacks in Steuerungen seriell aufgebaut, hast Du also einen Kommunikationsweg, erfolgt die Übertragung eines nach dem anderen, parallele Kommunikation ist mir hier nicht bekannt. zu E: Dass ist ein Systemverhalten des TCP/IP Stacks und nicht beeinflussbar. zu F: Komplexe Fragen die Du hier stellst... Vielleicht kann ich aber einen Teil beantworten. Performance IE, hier gibt es Aussagen, dazu schau Dir doch mal: Leistungsdaten im Überblick Wegen der Schnittstellen muß man sagen das man sieht das unterschiedliche Schnittstellen / Baugruppen auch unter Umständen unterschiedliche Schnittstellenbausteine benötigen. Man versucht zwar vergleichbare Kommunikationsmechanismen in vergleichbare Bausteine zu setzen... aber Randbedingungen (wie z.B. T-Kommuniation und AG_SEND / AG_RECV) können nicht verglichen werden. (Was sich auch in der Handhabung der Dienste niederschlägt) Ich hoffe dass konnte etwas helfen. Viele Grüße J_Bell |
28.01.2011 16:25 | |
Beigetreten: 21.01.2011 Letzter Bes: 13.03.2023 Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Ok. Verstehe. Vielen Danke für deine Sorgfalt!! |
Folgen Sie uns auf