Industry Online Support
Technical Forum
19.05.2009 23:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hey,
ich versuche schon ne ganze Weile 3AI in eine Logo (0BA6) 3 Analoge 4-20mA Eingänge auf dem LCD anzeigen zu lassen. Temperatur -30,00 bis +70,00°C Druck -1,00 bis +5,00bar Luftfeuchte 0,00 bis 100,00%rF Wie kann ich die 4-20mA Signale in die benötigten Werte umrechnen? Gibt es evtl die Möglichkeit zu sagen 4-20mA = -30,00 bis +70,00°C? Alles was ich angezeigt bekomme ist 0 oder 1000! Kann man auf dem LCD auch alle 3 Werte auf einmal anzeigen? Bei mir sagt er es sind nur 2 Möglich. Vielen Dank im Vorraus! Grüße Micha Dateianhang18052009.zip (83 Downloads) |
20.05.2009 05:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Die analogen Eingänge am Logo Basis-Modul können nur 0..10V verarbeiten. Von daher ist auch deine Einstellung bei den Verstärkern der AI's falsch. Du benötigst 2 Module AM2. Wobei hier von einem Widerstand mit 500Ohm die Rede ist, der wohl in Reihe mit dem Sensorausgang geschaltet wird. Leider ist mein Holländisch soooooo schlecht... Was die analogen Werte angeht, hat Betel sich mal die Mühe gemacht und viele Sachen in der Schaltungssammlung zusammen gefasst. unter anderem: Skalierung analoger Werte Evtl. wird dir das etwas weiter helfen. Und im Logo-Display können auf alle Fälle mehr wie 2 analoge Werte dargestellt werden. Und auf dem Logo-TD ist es auch möglich. Du darfst nicht den analogen Eingang direkt im Display verweisen, sondern die analogen Verstärker (bei dir B017-B020). |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.05.2009 09:31 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Alles klar, vielen dank! Werde es so probieren ;) |
Folgen Sie uns auf