12.10.2019 00:01 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Hallo Forum, an Alle die versuchen zu helfen zuerst ein großes Danke Schön. Entschuldigt bitte, dass ich mich erst jetzt wieder melde, ich war in anderen Projekten gebunden. Ich verwende als Netzteil das Siemens Logo! 24, 1,3A Netzteil Siemens 6EP3331-6SB00-0AY0 6EP3331 an Logo! Umgebung habe ich das Basisgerät mit Display 1x LOGO! 12/24RCE- 6ED1052-1MD08-0BA0 + 1x LOGO! DM16 24 0BA2 + 1x LOGO! AM2 AQ Ich würde gerne noch die aktuelle Firmware bzw.Software Version meiner Module beisteuern, ich war aber bisher zu blöd heraus zu finden wie und wo ich es nach schauen kann. Ich habe im Moment an der WallBox (noch) keinen Netzzugang. Und über das Display im STOP-Modus habe ich keine Möglichkeit gefunden die aktuellen Versionsnummern abzurufen. Vielleicht könnt Ihr mir hier auf's Pferd helfen? Noch was. Ich teste gerne noch Mal wo und wie meine Daten im LOG verschwinden. Wie ich am Anfang geschrieben hatte, bin ich zuerst mal davon ausgegangen, dass meine paar Bytes die ich schreibe ohne einen speziellen Befehl in der Art "Schreib-JETZT-die-Daten" bei Power-OFF quasi ganz nach Vorschrift verloren gehen. Das wäre für mich ganz normal gewesen. Auf Grund Eurer Antworten, scheint es aber so eben gerade nicht zus ein. In ein paar Tagen hängt die Wallbox am Netzwerk, dann tue ich mir mit Test leichter. Ich melde mich dann noch Mal. Greatone1 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: greatone am: 10/12/2019 00:04:14Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/14/2019 07:41:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf