Industry Online Support
Technical Forum
30.11.2014 09:32 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
[Offtopic] Ergänzend möchte ich anmerken, dass eine echte SPS, wie z.B. eine CPU1200, einen deutlich größeren Leistungsumfang bieten kann, für annähernd das selbe Geld. Wenn aufwendigere Projekte realisiert werden sollen, so kommt man mit der Logo! schnell an Grenzen, die dann nur mit viel "Trickserei", wenn überhaupt, überschritten werden können. Bei ausreichend Programmierkenntnissen, und die scheinen ja vorhanden zu sein (Kommunikationstechnik), sollte man daher den Einsatzeiner 1200erin Betracht ziehen. Diese lässt sich z.B. auch in SCL programmieren, einer IEC - Sprache, dieDelphi sehr ähnelt. Die 1200er gibt esinkl. Softwareals preisgünstigesStarterpaket in verschiedenen Ausführungen. Für den allgemeinen Bastel- und Hobbybereich wird man allerdings auch mit der Logo! gut bedient sein. Zumal hier im Forumjaviele Logo! Experten weiterhelfen können. [/Offtopic] |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf