06.02.2014 13:31 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.03.2021 Beiträge: 5608 Bewertung:
|
Hallo, Sieh : Baugruppen, die von STEP 7 Professional V11 und WinCC Professional V11 unterstützt werden Grus, Marcjan |
Zuletzt bearbeitet von: GrasserF am: 2/18/2014 12:37 PMProblem solved? |
|
06.02.2014 13:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke schonmal! Bei TIA V12 sind wahrscheinlich auch keine älteren mehr dazugekommen oder? |
Zuletzt bearbeitet von: BiLLyGuN am: 06.02.2014 13:50 |
|
18.02.2014 17:43 | ||||
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ups, dass kann ich dir gar nicht genau sagen, ich habe auch noch NIE den Fall gehabt, das jemand eine vorhandene Steuerung auf TIA Umrüsten wollte (eher andersrum...). Ich meine aber (ohne Gewähr), dass die Baugruppe im zum Stichtag aktuellen CA01 Katalog vorhanden sein musste. Abgekündigte Baugruppen erscheinen i.d.R. ja nicht mehr im aktuellen Katalog sondern sind über das Ersatzteilzenter zu beziehen. Aber wie gesagt, ohne Gewähr. |
|||
21.02.2014 11:30 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 22.01.2021 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Ich glaube der Wortlaut war: "aktiv Vermarktet", demnach müsste es die "Ankündigung Phase out" sein. Desweiteren ist der "Stichtag" 10.2007 eine Faustformel und es kann Ausnahmen geben. Wenn man sich sicher sein will, einfach mal versuchen im TIA Portal zu projektieren. Gruß Jannes |
24.02.2014 10:08 | |
Beigetreten: 30.07.2007 Letzter Bes: 27.10.2020 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Danke. Genau das versuche ich ja. Ich denke ich muss meine Situation näher beschreiben. Ich arbeite in einer Supportabteilung und benutze die SPS nur um GSD und GSDML unserer Produdukte auf kompatibilität zu testen. Vielleicht ab und zu ein Kundenprojekt zu starten und in der Kommunikation mit unseren Geräten ggf. Fehler zu suchen. In dieser Funktion steht mir nur eine CPU 414-2DP (6ES7 414-2XG04-0AB0) mit CP 443-1 Advanced (6GK7 443-1EX40-0XE0) zur Verfügung. Und jetzt kommt der Wunsch unsere Geräte bzw. die GSD und GSDML auf TIA-Kompatibilität zu testen. Müssen wir dazu eine neue SPS anschaffen? Im Vorraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Burkhard |
Zuletzt bearbeitet von: Heiser71 am: 24.02.2014 10:11 |
|
24.02.2014 18:22 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ja, denn deine CPU wird augenscheinlich nicht mehr vom TIA unterstützt. Und nein, denn am Profibusprotokoll hat sich mit dem TIA natürlich nichts geändert, siehe PNO. Ich würde davon ausgehen, dass eine GSD Datei, die in einem Step7 "classic" DP - Master läuft, auch in einem TIA Projekt läuft. |
25.02.2014 08:30 | |
Beigetreten: 30.07.2007 Letzter Bes: 27.10.2020 Beiträge: 20 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf