23.05.2011 16:00 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo michimüller, mit deiner Aussage:
kann ich nicht wirklich etwas anfangen? Was bedeutet dass konkret? Zu den Angaben der drei (in Reihe geschalteten?) Analogverstärkern folgendes: Die ersten Beiden skalieren den voneinem AM2-Modul übergebenen Analogwert (von 0 bia 1000) in einen Temperaturwertzwischen -50 C° und 200 C° mit best möglicher Signalauflösung von 0,25 C°. Allerdingssind dann nicht "0" Nachkommastellen sondern 2 einzustellen! Nachlesen kannst du dies und die Hintergründe dieser Schaltungsanordnung unter "Hinweise zur Temperaturmessung mit dem LOGO! AM2 PT100 Modul (und zur Skalierung von PT100-Sensoren)" Was allerdings der dritte Analogverstärkerberechnet bzw. welche Funktion er erfüllt, muss entweder aus der Schaltung oder dem Kontext der Aufgabenstellung abgelesen werden... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.05.2011 07:31 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für die rasche Antwort Bin mir sicher das ich nichts verändert habe und auch die einstellungen der Verstärker sind die selben, aber Hier mal der Schaltplan Wichtig ist nur der Teil Mit dem Ist-Wert des (Oberen-, Unteren) Faches. DateianhangSteuerung Frostschrank 2009.zip (119 Downloads) |
24.05.2011 20:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo michimüller, wie bereits mitgeteilt sollte der Modultyp und der Sensortyp (bei korrekter Installation) lt. Handbücher/Datenblätter keine Änderung der Schaltungen erfordern! Leider wird die IST-Temperatur gemäß A4 nicht in einer Textmeldung verarbeitet/angezeigt (solltest du mal vorsehen), sondern über den 3. Analogverstärker an AQ2 ausgegeben. Die Parameter der drei Analogverstärker in Reihe müssen also dazu dienen, die Spezifikationen des externen Displays zu erfüllen.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf