31.07.2008 06:46 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo, es muss ein PT100 (100 Ohm bei 0°C) sein. Temperaturbereich minimum bis200°C, würde mal bei ibäh schauen. Gruß Tom |
31.07.2008 09:21 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo RMR, ok, bei 600°C geht das PT100 Modulsowieso nicht (-50°/+200°C). Thermoelement und Verstärker sollte funktionieren. Gruß Tom |
31.07.2008 15:00 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Danke Jungs für die schnelle Hilfe, aber es geht doch nur um das, dass die Pumpe bei ca.100Grad angeht und bei ca.80Grad wider aus ist oder meint Ihr das der PT100 Fühler kaputt geht wenn ich den in Edelstall hülse in das Abgasrohr stecke |
Zuletzt bearbeitet von: imi am: 31.07.2008 15:12 |
|
01.08.2008 10:50 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Probiere es doch aus und berichte uns. Bei dem Preis machst ja nicht wirklich was kaputt oder? Das Forum lebt ja vom Austausch an Erfahrungswerten. Wenn der Sensor Tmax 600°C kann und du ihn in ein VA_Rohr bettest, dann sollte das funktionieren. Keep on rockin', RMR |
Folgen Sie uns auf