02.04.2012 17:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Beim TD muß auch der richtige Zeichensatz eingestellt sein, kann man am TD selbst einstellen. Bei deinem Programm ist nur auf dem TD eine Darstellung, Logo-Display wird nichts angezeigt. Der grüne und der blaue Teil in den Eigenschaften des Meldetextes stellt nicht int. Display und TD dar, sondern nur was max. pro Meldetext dargestellt werden kann. Schau dir mal die pdf-Datei an, ab Seite 58 geht es um Meldetexte, ist sehr gut erklärt. Edit: Habe dir mal dein Menü etwas geändert, evtl. kommt das deinem Wunsch etwas näher. DateianhangGehege_V3.zip (49 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 02.04.2012 17:52 |
|
03.04.2012 09:13 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Danke das Du das Menü verändert hast. Musste jetzt noch die Merker 25 / 26 einfügen. Du hast geschrieben das ich das TD noch einstellen muss. Dachte das die LOGO soft das macht. Hier noch das überarbeitete DateianhangGehege_V3.zip (46 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Frühbeet am: 03.04.2012 09:19 |
|
03.04.2012 09:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Beim TD muß der richtige Zeichensatz eingestellt und aktviert sein. Bekommst du denn etwas auf dem TD angezeigt? |
03.04.2012 10:46 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Jetzt wird dauerhaft der Meldetext mit den Temperaturen angezeigt. Wenn du Cursortaste nach oben drückst geht das Licht an. Achtung: man muss ESC + Cursortaste AUF drücken!
DateianhangGehege_V4.zip (52 Downloads) |
03.04.2012 12:53 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Ja das stimmt nur ist jetzt auch die Weiterfunktion F1 nicht mehr da. Es ist doch möglich den Meldetext zu negieren und bei Cursur (xy) die Hintergrundbel. einzuschalten. Diese soll dann für alle Funktionen bis zum Beenden F4 leuchten. Bei Start F2 soll dann in die Menüsteuerung springen. Bitte um euer Brain DateianhangGehege_V3.zip (51 Downloads) |
03.04.2012 14:13 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Sollte so jetzt passen. Wenn die Beleuchtung dauerhaft bis zum Drücken von F4 eingeschaltet sein soll, dann die Ausschaltverzögerung gegen ein Selbsthalterelais tauschen. Ich hoffe geholfen zu haben DateianhangGehege_V5.zip (70 Downloads) |
03.04.2012 19:48 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
ok sieht ganz gut aus würde gerne wissen was du gemacht hast sehe auf den ersten Blick nichts anderes. Gruß |
04.04.2012 09:35 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Die Prioritäten der Meldetexte angepasst. |
05.04.2012 11:20 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, das Thema mit den Meldetaxt ist erst einmal erledigt, dafür ein recht herzlichen Dank an allen die mir geholfen haben. Habe allerdings noch zwei kleinere Problemchen, mir ist auf gefallen das die Wochenzeit Schaltuhren nicht den an gegebenen Zeiten schalten. Möchte die ganze Woche (sprich an jeden Wochentag) eine bestimmte Zeitschalt haben z.B. UV-Lampe Ein immer von 12-14 Uhr jeden Tag. Macht die aber nicht. Arbeitet die Uhr anders herum? Anderes Thema ist meine Kühlen / Heizen Steuerung mit den Endschalter der Lüftungsklappe. denke das ich da irgendwo ein Denkfehler mit der Veriegelung und dem Selbsthalterelais habe. Bitte um Unterstützung VG Thomas DateianhangGehege_V5.zip (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf