Industry Online Support
Technical Forum
05.04.2012 12:43 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Teste doch mal, ob das mit der Lüftungsklappe jetzt besser funktioniert. Kann es vll sein, dass die Uhrzeit in deiner LOGO! nicht richtig eingestellt ist? Verbinde die LOGO! doch mal mit dem PC und wähle Extras -> Übertragen -> Uhr stellen... Vll löst das das Problem mit den Zeitschaltuhren. In der Simulation funktionieren sie nämlich. Viele Grüße DateianhangGehege_V6.zip (80 Downloads) |
08.04.2012 11:19 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe da mal eine Frage zur Einstellung der Steuerung. Mir ist auf gefallen das bei meiner Steuerung immer wenn ich die Temp. erreicht habe die Bel. zum Heizen (Strahler) flackert. Das resultiert daher das die Temp. für das Einschalten und Ausschalten spring für eine gewisse Zeit. Kann man eine Hysterese irgendwo einstellen? Oder muss da etwas anderes Beachten? Gruß Thomas DateianhangGehege_V6.zip (64 Downloads) |
Folgen Sie uns auf