10.03.2015 20:09 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Bild 2 |
10.03.2015 20:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
N'abend... um was für eine 0BA8 handelt es sich denn genau? Mal nach der Einstellung "2 oder 4 analoge Eingänge" geschaut? Du kannst auch mal im Status-Menü nach den analogen Eingängen schauen, die sind da alle zu sehen und was direkt am Eingang anliegt. Vllt. ist dein Fühler auf AI5? ---------------------------------------------- Edit: Ok, du hast 2 AI aktiviert. Dann wäre es dennoch ne Möglichkeit über das Status-Menü nach dem AI's zu schauen, irgendwo muß ja was ankommen. ----------------------------------------------- 2-Leiter Fühler lassen sich auch anschließen, schau ins Handbuch (Link in meiner Signatur) auf der Seite 46. Zum Parametrieren gibt es einige Beiträge. Bestel's "Hinweise zum Skalieren" sind die besten Tipps |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 10.03.2015 20:55:40 |
|
10.03.2015 21:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
@ ixo65 .... Mal nach meinem "Edit" geschaut ? Und man kann schon mit 2 Verstärkern skalieren, nur mit anderen Einstellungen.... siehe Hinweise von Betel und Beispiel im Anhang. DateianhangSkalierter AI.zip (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf