24.04.2011 13:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was meinst du mit: ..die Fühler gibt es ja in beiden Varianten.... ....? Ist doch nur ein sich veränderter Widerstand. Oder meinst du Messumwandler? Wo ich ein AM2 RTD-Modul eingesetzt habe, habe ich in meinem Programm keine Änderung vorgenommen. Und ich nutze die von Betel empfohlene Skalierung mit 0..10V Einstellung... Such-Ergebnisse |
21.05.2011 21:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo R12, wenn du einen (oder zwei) PT100- oder PT1000-Fühler jeweils mit integriertem Messwandler hast, der einen definierten Temperaturmassbereich in ein 0..10 V Signal wandelt, dann benötigst du kein AM2-RTD- oder AM2-PT100-Modul, sondern: - entweder ein AM2- Modul(dieses kann0..10 V und 0(4)..20 mA als Eingangssignal verarbeiten) - oder einen Analogeingang an einem entsprechenden LOGO!-Basismodul(dieses kann0..10 V als Eingangssignal verarbeiten). Die Skalierung des Signals mit Hilfe eines Blocks (oder ggf. mehrerer Blöcke) "Analogverstärker" richtet sich nun nach dem Temperaturbereich des Messwandlers... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
22.05.2011 08:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Mich würde mal interessieren, ob er diese Fühler mit Messumformer auch am RTD-Modul hat? Und wenn ja, wie er die angeklemmt hat... |
Folgen Sie uns auf