20.04.2012 09:52 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, seit einiger Zeit programmiere ich eine Ampelanlage für den Hundesport Flyball. Nun bin ich aber an meine Grenze gestoßen und bräuchte unbedingt hilfe . Mein erstes Problem ist das ich keine offenen Klemmen mehr zu verfügung habe. Mein zweites problem ist mal wieder die Zeit. Ich habe versucht eine Hauptzeit und vier Einzelzeiten zu Programmieren. Leider ist dieser Versuch gescheitert. Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee oder hat dieses schon programmiert. Anbei packe ich die Schaltung mal dabei. ich bedanke mich jetzt schon mal für Eure antworten . Hier die Regeln für den Hundesport. Es gehen Vier Hunde an den Start und laufen gegen eine andere Manschaft die auch vier Hunde am Start haben. Die Ampel hat eine Startphase die National auf einer Sekunde und International auf 0,8 Sekunden getaktet ist. Sobald die Ampel abgelaufen ist darf der erste Hund in die Bahn laufen ( wenn ein Hund vor der abgelaufenen Ampel durch die Lichtschranke läuft ist das ein Fehlstart und muss wiederholt werden) . Sobalt der erste Hund regelgerecht durch die Schranke läuft beginnt auch die Uhr an zu laufen . Wenn der erste Hunde wieder aus der Bahn gelaufen und die Lichtschranke ausgelößt hat darf der zweite Hund in die Bahn usw... nach dem Vierten Hund wird die Zeit automatisch angehalten. In diesem Jahr wird aber gefordert das es auch von jedem Hund eine Einzelzeit gibt. Aber das größte Problem gibt es wenn ein Hund die Lichtschranken verdeckt und der andere Hund gleichzeitig durchläuft . Ich habe es so geregelt das es ein Zeitfenster von zwei sek. besteht . wenn die Lichtschranke nach den zwei sek die lichtschranke nicht ausgelößt wird zählt die Anlage einen Hund weiter damit die Rheihenfolge eingehalten wird. das sind die Regeln in Kurzfassung. Bei Fragen bitte Melden DateianhangAmpel Scharf_hundeplatz 28.01.2012.zip (97 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ToWe78 am: 20.04.2012 18:21 |
|
20.04.2012 11:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tobias, a) verwende ODER-Blöcke um jeweils 4 Signale auf eine "Offene Klemme" legen zu können! b) Die Aufgabebstellung mit den Zeitschaltuhren musst du präzide Formulieren um entsprechend nützlicheUnterstützung/Vorschläge zu erhalten. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
31.08.2012 18:25 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hi, ich bräuchte noch einmal eure Hilfe. Ich schaffe es einfach nicht die vier Einzelzeiten (unten rechts im programm) zu verknüpfen. Sie müssten auch noch mit dem reset verknüpft werden.irgend eine Idee ??? Oder würdest ihr mir helfen ein neues übersichtlicheres und noch besser funktionierendes programm zu schreiben ??? im vorfeld schon einmal recht herzlichen dank für eure bemühungen und hilfe. gruß tobias DateianhangAmpel Scharf_hundeplatz 28.01.2012.zip (67 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ToWe78 am: 31.08.2012 18:26 |
|
01.09.2012 13:52 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Warum eigentlich nur eine Lichtschranke? Eingänge hat die Logo doch genug! |
01.09.2012 14:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! So sieht mal ein grober Versuch aus das umzusetzen! Ist die Ampel grün und die Lichtschranke wird aktiviert, beginnt die erste Stopuhr und die Sammelstopuhr zu laufen. Wird die Lichtschranke ein zweites mal aktiv, wird die erste Zeit und die Sammelzeit gestopt. Die nächste Auslösung der LS startet dann die zweite Stopuhr und erneut die Sammeluhr. Das geht so durch bis zum vierten Hund. Fehlstarts usw. habe ich erstmal nicht mit berücksichtigt! Läuft für jeden Hund erst die Ampel? DateianhangHundestaffel.zip (75 Downloads) |
04.09.2012 17:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Es ist natürlich suoer wenn man helfen will und sich die nötigen Infos erst mühevoll erbetteln muß, oder die Info nur scheibchenweise kommt. Es ist ja nicht so das es ewig dauert so ein Progi zu erstellen, aber es ist Freizeit die man auch gut mit der Familie verbringen könnte. Aber gut, im Anhang mal die Variante mit zwei Lichtschranken und durchlaufender Gesamtzeit. DateianhangHundestaffel2.zip (106 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf