03.02.2020 10:18 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich hab mir eine Ampelsteuerung programmiert mit allem drum und dran. Dort habe ich Induktionsschleifen die erkennen ob ein Auto hier ist oder nicht und dementsprechend dann auch die Ampeln schalten. Normalerweise schalten die Ampeln nach 30s, wenn keine Autos kommen, wieder aus. Aber wenn jetzt zum Beispiel nach 18s wieder ein Auto kommt will ich, dass die Zeit wieder von vorne beginnt zu zählen. Das heißt eigentlich ich habe einen Eingang der den Timer TON einschaltet wonach er anfängt zu zählen, doch sobald der Eingang vor diesen 30s nochmals kommt, soll er von vorne anfangen zu zählen. Wie kann ich dass machen? Gibt es da einen speziellen Baustein dafür? Zur Information noch, ich arbeite mit Tia Portal und der CPU 300er Reihe. Vielen Dank im vorraus Gruss Jonny5 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/03/2020 10:36:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.02.2020 11:27 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ou sry kenne mich hier noch nicht so gut aus. |
03.02.2020 13:04 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Wenn von einer Seite ein Auto kommt kommt Schritt 1 |
03.02.2020 13:06 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Schtitt 1 und eine gewisse Zeitverzögerung schalten dann Schritt 2 Schritt 1= Ampel Rot und Gelb Schritt 2 = Ampel Grün |
04.02.2020 08:24 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Vielen Dank funktioniert jetzt |