15.03.2017 16:27 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
naja, die Zählung funktioniert alles, das ist nicht weiter schlimm, das habe ich anhand der Schaltung von Betel herausgefunden und hinbekommen. Nun habe ich nur meine Ausgänge, die ja die 10V bekommen. und wenn man den Inkrementalgeber den ich ja unendlich lange im Kreis drehen kann weiter dreht, wenn er die 10V erreicht, dann muss ich auch unendlich lange zurückdrehen um wieder einstellen zu können. Daher die Frage ob man den Ausgang bei erreichen sperren kann, und ab dort wieder nach unten drehen kann. Dateianhangdrehzahl mit ausgang inkremental.pdf (59 Downloads) |
15.03.2017 20:35 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Dan konte sie das beispiel aus die anhang in deine programm nutsen.DateianhangMax..zip (62 Downloads) |
Folgen Sie uns auf