22.11.2016 16:44 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.03.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, Hab mir nur vorgestellt das man Daten in DB speichert und die als Paket zb. 100 zu WinCC schickt. Die Pakete in einen Archiv laden ohne jedes Mal einen neuen zu erstellen. Weis aber nicht wie es zu machen ist. Oder gibt’s eine bessere Lösung? Hardware habe ich noch keine. Bin sehr dankbar für Vorschläge.
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 23.11.2016 12:34:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.11.2016 07:54 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, da sollte dir folgender Beitrag weiterhelfen: Prozesswerte prozessgesteuert in WinCC Tag Logging archivieren Hab das selbst aber noch nie gemacht ... Mfg |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.11.2016 13:07 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (4) |
Das von meinem Vorredner gezeigte Beispiel ist auf alle Fälle gut, geht aber meines Wissens nur mit einer S7-400. Es gibt aber die ODK-Funktion "TLGInsertArchivData". Damit kann man es machen (letztendlich beruht die Normierungs-DLL genauso darauf). Ein Beispiel dazu findet man hier ODK TLGInsertArchivData.pdf (Quelle: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/add-or-modify-old-data-in-tag-logging/10062/?page=0&pageSize=10) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf