15.06.2011 10:29 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Betel, bitte um Hilfe mit meine Messchaltung, aber erstmal danke für bisherige Hilfe, vielleicht es ist schon in d.Augen schon alles getan für mich aber ich bringe immer noch nicht auf die Reihe das ganze Program zu verstehen und dann zu ende zu bringen.Bei mir hängt es zu verstehen z.B. bei 10 Volt Aktuelle p Werte p 10.000bar p22.500bar, also der wert p 22.500 bar ist mir klar aber 10.000bar nicht, dann drücke F1 nach 5 min p1 0.000bar wieso?? dann 3 Positionen mit 0.000 wieso 0.000 dann wie kann ich beeinflussen die warteZeit bis wann erscheint gestartet mittelwert für p1 wird ermittelt und dann was da erscheint verstehe ich auch nicht..:( Ganz große Bitte um Hilfe! Gruß, Oana DateianhangDEMO_gleitende_Mittelwertbildung_10x_V4c_mit_Differenzdruck (0BA6).zip (75 Downloads) |
15.06.2011 18:23 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Oana, ich habe mal die Schaltung modifiziert .. bitte ansehen und testen.. Wenn du mal über DATEI; Einstellungen für Meldetext die neuen 0BA6-Funktionen freischaltest (must du twar die Teste neu eingeben aber) hast du die Möglichkeit z. B. anstelle von 12 Zeichen 16 zeichen je Zeile zu verwenden (GBK) etc.. MfG Betel DateianhangDEMO_gleitende_Mittelwertbildung_10x_V5_mit_Differenzdruck (0BA6).zip (75 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
17.06.2011 15:06 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Oana, ja pi ist p aktuell und momentan von AnalogInput; und pm ist der aktuelle Mittelwert aus 10 Werten pi ..das kannst du selbst erkennen, wenn du dir in den Eigenschaften einer Textmeldung die grauen Bereiche ansiehst, die die Block-Nr. und den Parameter der angezeigten Variablen angeben. Unter Datei Erweiterte Eigenschaften für Textmeldungen kann man die Funktionen der 0BA6 serie freischalten und einstellen...Handbuchlesen und ggf. im Forum suchen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.06.2011 22:30 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Oana, a) Datum + Uhrzeit kannst du auch vom PC übertragen....siehe ins Handbuch b) Die Schaltung arbeitet auch ohne STOP-Funktion stets korrekt, denn es lässt sich JEDERZEIT per F1 oder F2 eine NEUE Meldung starten, also auch wenn bereits eine Messung läuft oder wenn ein Ergebnis angezeigt wird! c) Im Dateianhang habe ich dir mal eine mögliche Variante dazugebaut: Mit F3 (Taster) läßt sich nun stets in den "Grundzustand" schalten... MfG Betel DateianhangDEMO_gleitende_Mittelwertbildung_10x_V5b_mit_Differenzdruck (0BA6).zip (77 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
22.06.2011 18:18 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Oana Bewerten und Bedanken funktioniert so Gruss pepp |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf