14.02.2014 16:06 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Parallax, entspricht das Deinen Vorstellungen? Das Programm kommt im nächsten Beitrag. |
14.02.2014 16:06 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und hier das Programm.
DateianhangSpannungsüberwachung.zip (38 Downloads) |
14.02.2014 17:33 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo MrParallax, auch wenn dir 190D eine Version angegeben hat, basiert diese auf spezifischen Annahmen auf Basis deiner Angaben: Das Unterschreiten von 1,00 V wird genau dann detektiert, wenn zuvor mindestens 9,90 Verreicht wurden und dann erstmalig 1,00V unterschritten werden. Wenn du dies so wünscht OK....Ansonsten musst du genau definieren, unterwelchen Bedingungen das Unterschreiten von 1,00Vzu einem Detektorsignal führen soll. Ggf. kann dazu auch eine zeitliche Mittelung erfolgen. Dazu ist in der Schaltungssammlung (unten angegeben) ein speziellerausführlicher Beitrag angegeben...Ggf. helfen auch die Angaben im Dateianhang weiter... MfG Betel DateianhangFORUM_Aus_Analogwert_eine_Tendenz_bestimmen.zip (44 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf