28.06.2013 19:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Mal ein Datenblatt zu einem Relais: http://www.leg-gmbh.de/SR1.pdf Bei 10 hoch 8 mechanischen Schaltspielen und den kleinen Strom über die Kontakte sowie 5 Jahre Garantie braucht man sich keine großen Gedanken machen... |
28.06.2013 20:04 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
LOGO! - Denkweise? Was passiert, wenn z.B. eine Regelung um den 0-Punkt stattfindet? Weiterhin: Ansprech- / Abfallzeit : < 8ms / < 15ms Ob das ausreicht ist fragwürdig.In 15ms kann ich u.U. schon einige cm gefahren sein, dann natürlich in die falsche Richtung... ohwei... |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 28.06.2013 20:07 |
|
29.06.2013 19:21 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Vielleicht wäre das die Lösung: |
Folgen Sie uns auf