Industry Online Support
Technical Forum
14.10.2008 04:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Laß uns doch mal in dein Programm reinsehen... Ich vermute mal, daß es mit der Option "Verhalten der Analogausgänge in STOP" zusammenhängt. |
15.10.2008 07:08 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
mhh keiner eine Idee? Ich will doch nur den Ausgang automatisch aktivieren. |
15.10.2008 08:16 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Seh dir doch nochmal den Vorschlag vom "Nachbarn" an! |
16.10.2008 06:22 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Na gut, hatte ja schon gesagt das nicht viel drin sei aber ich hab ihn mal drangehängt. |
16.10.2008 21:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Probier mal den Vorschlag aus und gib mal Ergebnis durch. Hab selbst kein analoges Ausgangsmodul, kann daher sowas nicht testen. DateianhangAnalogtest-1.zip (122 Downloads) |
17.10.2008 18:36 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar Ja erstmal Danke für deine Hilfe, ich werde diese Lösung so schnell wie möglich an meiner Schaltung testen und bericht erstetten. |
Folgen Sie uns auf