23.03.2014 18:54 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Mit einem MUX. Über zwei dig. Eingänge kann der Analog-Mux bis zu 4 verschiedene Werte weitergeben. |
23.03.2014 20:17 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für die schnellen Vorschläge! Aber wie bekomme ich 2 analoge Signalquellen auf einen Ausgang? |
23.03.2014 20:32 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Über den Analog-MUX. |
23.03.2014 20:40 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier mal eine Lösungsmöglichkeit. |
23.03.2014 21:01 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hab erst mal dumm geschaut, ich hab es dann aber doch gefunden - ein Verweis in der Funktion |
23.03.2014 21:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Aber die Funktion der Schaltung (Programmierung) ist Dir klar? |
23.03.2014 21:33 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ja das ist mir klar, danke für die schnelle Hilfe |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf