Industry Online Support
Technical Forum
20.09.2011 22:32 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe folgendes Problem, dass eine Analoge Einheit AM2 nicht mehr erkannt wird, obwohl ich den max. Aufbau noch nicht erreicht habe: Logo ist wie folgt aufgebaut: 1. 230rce 0BA7 6940408101180 2 DM8 230R 3. DM16 230R 4. AM2 RTD 5. AM2 6. AM2 Das interessante ist, die analogen Eingänge gehen von A4-A8 und die letzte Am2-Einheit wird nicht mehr erkannt. Ich verstehe nicht wo dann A1-A3 benützt werden? Gruß Schumi |
20.09.2011 22:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Bei einer 12/24V Logo gibt es 2 oder 4 AI's (steht auch auf dem Logo -Gehäuse). Du hast eine 230V Logo, diese hat keine eigenen AI's, somit ist der erste AI am ersten Analogmodul, folglich im Programm AI3. Schau auch mal ins Handbuch, Kapitel 2.1.2 |
Folgen Sie uns auf