18.11.2014 13:05 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, Ich bin ein Praktikanter und ich muss etwas mit Logo! probieren ob es funktionieren würde. Ich habe eine banale Frage: Wie soll ich die analogen Eingänge im TIA für die Visualisierung deklarieren , damit ich sie uberschreiben kann und in meiner Visu benutzen ? Eigentlich Wie wäre die Adresse im TIA von analogem Eingang vom Logo ! E1, E2 usw... ? Ich weiss, dass es für digitale Eingänge so ist "E 0.0" , "E0.1", usw .Ich will den Eingängen Werte geben können. Danke im Voraus
DateianhangAnalogeingang.pdf (138 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 20.11.2014 09:02Zweiter Beitrag hier eingefügt Zuletzt bearbeitet von: sega10 am: 18.11.2014 13:06Zuletzt bearbeitet von: sega10 am: 18.11.2014 13:05 |
|
18.11.2014 13:31 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo sega10, die Digitaleingänge der LOGO! müssen in TIA als Variablen mit den Adressen I0.0, I0.1. etc. projektiert werden. Aufschluss darüber kann dir bestimmt folgender FAQ geben: Wie können Sie eine Verbindung zwischen einer LOGO! 0BA7 und einem HMI-Panel aufbauen? Anbei noch ein interessantes Applikationsbeispiel zu LOGO!-HMI-Verbindung. Da kannst du auch nochmal anhand des LOGO!-Projekts und des WinCC-Projekts sehen, wie du Werte einer LOGO! auf einem HMI visualisieren kannst: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585344 Welche LOGO! hast du, wenn ich fragen darf? Hoffe ich konnte weiterhelfen. Gruß, KM_AS |
18.11.2014 13:36 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Es geht um analoge Eingänge nicht um digitale Eingänge. Wie kann ich die analogen Eingänge im TIA deklarieren ? |
Folgen Sie uns auf