29.11.2016 20:48 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo Ich versuch zum ersten Mal eine Schaltung mit einem Analogen Signal und weis nicht ob das Funktioniert. Ich möchte bei meinem Hubstapler, der immer abstellt sobalt keiner auf dem Fahrersitz ist eine Schaltung machen, das der Staper nicht abstellt solange die Motortemperatur unter 40C° ist, danach kann er abstellen aber erst nach 20-30 Sekunden. Habe da mal ne Schaltung gemacht. Frage ist das Brauchbar? (muss aber zuerst noch die genauen mA beim Fühler messen und dan beim Logo einstellen. Welchen eingang kann ich nehmen wen A1 Steht? Sorry für die dämlichen Fragen DateianhangWeidemann Kaltstart.zip (48 Downloads) |
29.11.2016 22:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4075) |
Welcher Art ist denn der Fühler? |
29.11.2016 22:12 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Gem. Fahrzeug Schema ist es ein NTC |
30.11.2016 20:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4075)
|
https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/ntc-an-logo/62284/?page=0&pageSize=10 |
Folgen Sie uns auf