10.12.2017 22:05 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
da bin ich mal gespannt wie das aussieht. Danke für deine Hilfe. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.12.2017 22:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32982 Bewertung: (4076)
|
Im Anhang ein Vorschlag. Die UDF ist parametrierbar. Zur Zeit ist die UDF so parmetriert, dass man beim Sollwert einstellen den kompletten Messbereich einstellen kann. Zu beachten ist, dass bei "Sollwertbegrenzung -" der Wert plus 1 einzustellen ist. Jetzt ist die Begrenzung bei -50,0 °C (gleich -500 Einheiten), deshalb -499. Bei -499 ist der letzte Tastendruck in Richtung minus erlaubt, damit man auf -500 kommen kann. DateianhangTemp_Regelung_Heizen_Kuehlen_(0BA8.Standard).zip (108 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
15.12.2017 21:49 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Danke dir, hatte dieses Bild vor Augen, |
15.12.2017 22:05 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
ok. hatte nach maximal Baustein bzw Ein/Ausgänge gesucht...google zeigte mir dieses Bild an. |
Folgen Sie uns auf