Industry Online Support
Technical Forum
03.07.2009 13:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Gute Tipps, hier mal Links Logger Min/Max (eine Lösung von Siemens) |
06.07.2009 16:38 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi, evtl. hilft Dir dieser Beitrag. In LOGO! hast Du keinen Speicherbaustein. Dazu dienen die Zähler. Mit 50 Werten wird´s schon knapp - LOGO! hat 200 Funktionsblöcke zur Verfügung. Da ist es wahrscheinlich nur möglich, Excel das Speichern zu überlassen. Oder ne größere CPU nehmen. Die S7-200 z.B. kann z.B. auch die LOGO!-Daten auf Karte ablegen. |
Zuletzt bearbeitet von: Fux am: 06.07.2009 16:40hier der Link. Irgendwie schaff ich das verlinken heute nicht /tf/WW/de/Posts/17857 Zuletzt bearbeitet von: Fux am: 06.07.2009 16:40hier der Link. Irgendwie schaff ich das verlinken heute nicht /tf/WW/de/Posts/17857 |
|
Folgen Sie uns auf