19.09.2014 04:57 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe hier eine flammneue 0BA6 (24V AC/DC) an die ich einen Temperatur-Messumwandler angeschlossen habe der 0-10V ausgibt. Ofensteuerung (ab 0BA5)_V2.zip So langsam habe ich mein Pulver verschossen und bin mit meinem Latein am Ende, was mache ich nur verkehrt...? |
19.09.2014 06:30 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Da hast Du leider die verkehrte LOGO! ausgesucht. Die AC/DC-Variante hat keine Analogeingänge Onboard.
DateianhangLOGO-V6_MANUAL_D_Seite-270.pdf (33 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.09.2014 16:07 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Oder statt einer neuen LOGO! ein analoges Eingangsmodul. Ist eine Kostenfrage. |
Folgen Sie uns auf