07.12.2010 12:44 | |
Beigetreten: 21.10.2010 Letzter Bes: 30.06.2018 Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
hallo leute ich hab ein problem, am AI1 liegt ein 0-10 V (zumindest wenn ich mit dem multimeter messe), die logo zeigt eine stark schwankende spannung (laut logo mit einer ferquenz von +-80Hz) die immer bis zu den 10V ausschlägt. wie bekomme ich das hin daß die logo so mißt wie das multimeter hab meine schaltung mal als beispiel angehängt. Dateianhangtest.zip (80 Downloads) |
07.12.2010 12:55 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, was hast denn sonst noch dranhängen, was die 80Hz erzeugen könnte? Das beste ist immer die Störung zu verhindern. Da LOGO! nicht filtern kann, ghet wohl nur das Beispiel von Siemens für die Mittelwertbildung. Siehe www.siemens.de/logo --> Anwendungsbeispiele. Ob das aber hilft glaube ich kaum. Ein C könnte auch helfen. Gruß Helmut |
08.12.2010 12:32 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (1) |
C=Kondensator. Damit kannst du das Signal "glätten" |
Folgen Sie uns auf