06.02.2011 23:46 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo Faruk Schau dir mal den Link an https://www.automation.siemens.com/AT/tf/WW/de/Posts/39150 mfg pepp |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 06.02.2011 23:48 |
|
07.02.2011 04:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Da gibt es das sogn. Balkendiagramm für das Display und das TD. Vorrausgesetzt, du hast eine 0BA6 und die neuen Funktionen für Meldetext aktiviert. Texte, etc. über 2 Zeilen hoch wird nicht unterstützt. Du kannst ja mal hier in den Beispielen von Siemens stöbern, in der Schaltungssammlung von Betel schauen. Oder die mal den Foliensatz "Logo im Detail" ansehen, dort sind einige Sachen sehr schön beschrieben. |
07.02.2011 23:07 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, so etwas läßt sich nur dann realisueren, wenn man den Block "Einschaltverzögerung" per Schaltung "nachbaut", so dass man an die Zeiten herankommt; in Kurzform etwa so: mannehme einen Impulsgeber (mit geeigneten Zeitparametern) und einen Vor-/Rückwärtszähler. Die 0BA6 enmöglicht die Definiton eines Startwertes <> 0 (nur leider, leider kann dieser nicht per verweis angegeben werden!), so dass man herunterzählen und den Zählerstand dann direkt entsprechend verwenden kann... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf