07.07.2009 04:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
In welchem Bereich sollen denn die Werte veränderbar sein? Was für eine Logo setzt du ein? Die Schwellwerte lassen sich erst ab der Logo 0BA6 über die Funktion "Verweis" über eine Schaltung verändern. Wenn in der Logo-Soft eine 0BA5 eingestellt ist, bietet der analoge Schwellwertschalter diese Option nicht an. Ansonsten sieh dir mal aus Betel's Sammlung "DEMO_TasterEingabe_eines_Wertes_aus_einem_Bereich.lsc" an.... Die ist zwar für Warmwasser, aber kann man sich abwandeln. Habs dir mal angehangen. Ein Sache ist da noch, da du beide Schwellwerte ändern möchtest, wirst du alle 4 Cursertasten nutzen müssen. Versuch dich erstmal an der Demo-Schaltung, versteh sie (bei Fragen .... melden), ändere sie dir ab (bei Fragen .... melden) und dann muß sie verdoppelt werden (1x Schwellwert EIN / 1x Schwellwert aus). DateianhangDEMO_TasterEingabe_eines_Wertes_aus_einem_Bereich.zip (309 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 07.07.2009 04:57 |
|
07.07.2009 06:27 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo PatrickR hab dir mal ein einfaches beispiel angehängt schau mal ob du damit klarkommst gruss pepp Dateianhangwert ü. c tasten einstellen.zip (333 Downloads) |
07.07.2009 13:28 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Und hier der FAQ dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34914500 |
07.07.2009 18:51 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo PatrickR hab dir jetzt ein beispiel mit Hystereseinstellung zusätzlich über C3+C4 tasten angehägt ich hoffe das es dir weiterhilft (hab mal 25 C° max eingestellt + 2C° startwert) gruss pepp Dateianhangwert ü. c tasten einstellen 1.zip (197 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 07.07.2009 18:57 |
|
Folgen Sie uns auf