13.11.2009 09:54 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, ich weiß diese Frage ist bestimmt schon 1000 mal gestellt worden. Dennoch komme ich mit Hilfe des Handbuchs und den Beiträgen nicht weiter. Es ist meine erste Anwendung mit LOGO und ich habe in Bezug auf das Einlesen analoger Werte Probleme. Ich bekomme es einfach nicht hin das im Display der LOGO der aktuelle Druck angezeigt wird. Hierzu habe ich ein Beispiel das ich im Forum gefunden habe benutzt (siehe Anlage). Das vom Sensor augegebene Signal habe ich an I1 angeschlossen. Im Programm ist der Analoge Eingang AI3. Auch die Übertragung zwischen PC und LOGO ist kein Problem. Eigesetzthabe ich einen Drucksensor mit: Messbereich: 0-10 bar Ausgabe:0-10V Offsett: 0,0084V Sorry, aber ich bin echt am verzweifeln. DateianhangAnalogwert mit Kommastellen anzeigen.zip (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf