28.04.2013 16:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 23.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal das versprochene Progi! AI3 ist der PT100-Eingang. Über die drei Schwellwertschalter wird entschieden, ob der Wert kleiner als -10, zwischen -10 und + 20, oder größer als +20°C ist. Über den Analogmux wird bei kleiner -10°C konstant 10V (1000) ausgegeben und bei größer 20°C entsprechend 0V (0). Liegt der Wert zwischen -10 und +20°C, so wird in B008 Analogwert + 100 gerechnet, um einen positiven Wert bei -10°C zu bekommen. In B009 wird dieser Wert dann von 300 abgezogen, um die Proportionalität umzukehren, mit 3,333 (3333/1000) multipliziert, um aus der Temperaturspanne von -10 - +20 (30K) einen Wert zwischen 0 und 1000 zu erhalten. Dieser Wert wird dann über den Analogmux zum Ausgang durchgeschaltet. Viel Spaß beim testen! DateianhangSpannungsausgabe.zip (37 Downloads) |
28.04.2013 16:41 | |
Beigetreten: 20.02.2009 Letzter Bes: 03.09.2019 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Wenn die Temperatur niedriger wird soll der Ausgang höher werden. Bei -10 Grad aussen 20mA am Ausgang. |
28.04.2013 17:28 | |
Beigetreten: 20.02.2009 Letzter Bes: 03.09.2019 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Ja sorry. Der Sachverhalt bleibt gleich. Bei -10 Grad 20mA, bei +20 Grad 0mA. |
28.04.2013 18:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 23.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Also passt das Beispiel!? |
Folgen Sie uns auf