Industry Online Support
Technical Forum
22.06.2011 13:15 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Forum, ich habe jetzt schon mehrere Std. das Forum durchsucht, habe aber leider nicht´s gefunden... Ich möchte an einem Analogen Schwellwertschalter den Schwellwert "AUS" über einen Zähler verändern können. Das ganze soll auch im TD Angezeigt werden. Im Prinzip so wie im unten angehängten Programm, welches ich schon hier aus dem Forum habe, konnte es aber nicht funktionstüchtig umbauen. Jetzt stellt sich mir langsam die Frage ob das überhaupt so möglich ist, wenn ja wie könnte so was aussehen? also die Ausschaltverzögerung gegen einen Analogen Schwellwertschalter tauschen und natürlich den I1 gegen den Al1. habe eine Logo 0BA6 mit dem AM2 RTD und das externe Display. Angeschlossen ist ein PT100. Im vorhanden Programm sind schon mehrere Analoge Schwellwertsch. vorhanden und bei Sensor ist Pt 100 eingestellt, dass funktioniert auch soweit, nun soll halt bei einem über das Display der wert verändert werden. Vielen Dank!
Dateianhangconvert_counter_value_into_time_format.lsc.zip (86 Downloads) |
22.06.2011 13:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schau dir mal die Schaltung im Anhang an. Befindet sich auch in der Schaltungssammlung. Die solltest du verwenden können, noch auf deine Bedürfnisse angepassen. Den Wert kannst du dann über die Verweisfunktion im analogen Schwellwertschalter einbinden. DateianhangTasterEingabe_eines_Wertes_aus_einem_Bereich.zip (223 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf