13.01.2020 21:10 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
So, den Siloinhalts-Zähler (in kg) über den analogen Wert der Stoppuhr (jeweils 100 g, mit Rundung) habe ich jetzt. Programmodul ist angehängt. Ella_68 das mit dem Dreizellen-Eimerkettenspeicher ist mir nicht klar. Kannst Du da ein Beispiel dranhängen. DateianhangZähler_2.zip (58 Downloads) |
13.01.2020 22:06 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2175 Bewertung: (95) |
Das mit dem Eimerkettenspeicher war hier im Forum schon mal ein Thema. Ich hab mal einen Dreikanalspeicher aufgebaut und ihn der Einfachheit halber als UDF verpackt. "Ein Demo sagt oft mehr als tausend Worte" Schau Dir einfach mal beide Dateien an, vor allem das Demo. Dann wird bestimmt einiges klarer. MfG Dateianhang3-Kanal Eimerkettenspeicher.zip (74 Downloads) |
Folgen Sie uns auf