27.01.2013 16:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Dann nimm doch den Baustein Mittelwert |
27.01.2013 17:29 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Wolf, a) wie bereits in deinem Beitrag LOGO: Analogeingang glätten
angegeben, ist ohnehin der Block Mittelwert - bei Beachtung meiner Hinweise zu korrekten Parametern - zu bevorzugen! - Danke Motmonti !!!) b) Grundsätzlich sollte eine Filterung direkt am (unmittelbar hinter dem) Signaleingang erfolgen. c) Leider hast du eine unvollständige Fehlerbeschreibung angegeben, so dass eine Beantwortung von Ursachen oder Abhilfen im Detail nicht möglich sind, denn Schaltung fehlt, Parameter des Blocks Filter fehlen, wann, wo und wie wird der Signalverlauf beobachtet; wie ist das reale Eingangssignal etc... d) Das Verhalten des Blocks Filter sollte eigentlich nicht vom Vorzeichen abhängen. Eher ist es wahrscheinlich, dass die Gradienten (die Änderungsgeschwindigkeit) deines Messsignals abhängig von der Änderungsrichtung verschieden sind und so zu dem von dir beschriebenen Signalbild (nach dem Filter?) führen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf