31.01.2011 10:47 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, unter: www.siemens.de/logo findest du Anwendungsbeispiele. Unter anderem auch zum filtern von Analogeingängen. Gruß helmut |
31.01.2011 12:30 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (1) |
Danke! Schaumr mal ob ich's hinkrieg! Grüße |
31.01.2011 20:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Die SuFu bietet dir schon mal einige Info's,Tipps und auch Beispiele dazu. Auch findest du auch in der Schaltungssammlung Hinweise zum Skalieren und auch Glätten bei schwankenden analogen Werten. |
31.01.2011 21:26 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, Helmut_13 hat auf eine beim SIEMENS Support eingestellte Lösung verwiesen. Diese kann einen Mittelwert aus drei Messwerten periodisch berechnen und einer Schaltung zur verfügung stellen. Nun in verschiedenen FOREN-Beiträgen sind zu diesem Thema verschiedene Konzepte und Schaltungen präsentiert worden, Wie Nachbar ja inzwischen ergänzt hat... Deine Suche im Forum hätte dich auf entsprechende Lösungen führen können. So sind diese etwa durch SUCHEN oder über die "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" zugänglich. Insbesondere der Beitrag "Hinweise und Schaltungen zu Maßnahmen bei schwankenden Analogeingangswerten") hält Antworten bereit...
Randbedingungen der LOGO!-0BA6-Serie: a) Überführen des Analogwertes in einen Zähler, dessen Zählrate vorgegeben werden kann: b) Über eine definierte Dauer werden Minimal- und Maximalwert des Signals ermittelt und arithmetisch gemittelt. Dies wird periodisch realisiert und der jeweils vorhergehende Wert während der aktuell laufenden Messdauer als gefilterter Ergebniswert der Schaltung zur verfügung gestellt. c) Über eine definierte Dauer werden n Werte des Signals aufaddiert und arithmetisch gemittelt. Dies wird periodisch realisiert und der jeweils vorhergehende Wert während der aktuell laufenden Messdauer als gefilterter Ergebniswert der Schaltung zur verfügung gestellt. n kann dann 1 bis 32 betragen, wobei nur dann die maximale Auflösung der LOGO! genutzt werden kann, wenn die Skalierung NACH der Mittelwertberechnung bzw. in Kombination mit der dazu erforderlichen Division durch n erfolgt!!! Die angegebene Schaltung V4 ist hier erstmals veröffentlicht und ist bezüglich der erforderlichen Blockanzahl, der Funktionatität und Benutzerfreundlichkeit optimiert: d) Man berechnet einen (einseitigen) gleitenden Mittelwert aus n Werten, d. h. aus dem zeitlich aktuellen Wert und (n-1) zeitlich vorhergehenden Werten. Ggf. könnte man auch eine Gewichtung vornehmen. Für dieses Konzept sind verschiedene versionen vorhanden, die sich in der Ansteuerung der Speicher und deren Variante unterscheiden. Auch eine Kombination (Reihenschaltung) der Konzepte kann hilfreich sein... DateianhangDEMO_AnalogWertFilterung_Auswahl.zip (160 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
02.08.2013 14:59 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Folgefrage gesplittet nach Filter "TEST_einfache_Filterung_von_analogen_ Werten (0BA5).lsc" für minus-Bereich Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf