24.01.2019 09:01 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung: (7) |
Moin, leider hat das ganze doch nicht richtig funktioniert und mein Feld ist in LWE immer noch leer. Ich hab mal den Teil auf den es ankommt ausgeschnitten und Hochgeladen. Erklären kann ich mir das aber nicht so richtig... DateianhangAnalog.zip (75 Downloads) |
29.01.2019 09:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
Mein Vorschlag funktioniert Einwand frei. Nach exakt 24 Stunden wird das Ergebnis der Mittelwertbildung auf dem Ausgang des Blocks und damit auf den analogen Merker übertragen. Nach 24 Stunden und einer Minute wird dem Block die Freigabe entzogen, der vorher berechnete Mittelwert bleibt im Ausgang des Blocks erhalten. Im Anhang Screenshots von der Online-Beobachtung. DateianhangScreenshots.zip (56 Downloads) |
Folgen Sie uns auf