10.01.2016 11:39 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, so wie es aussieht gibt es keine Möglichkeit den Verstärkungsfaktor am TDE einzustellen. Siehe ich das richtig? Danke und Gruß Jürgen Pfaff |
10.01.2016 11:41 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, sorry,was heisst VM-Bereich? |
10.01.2016 11:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Doch, aber nur über den von motmonti zuerst vorgeschlagenen Weg. Ich habe dir mal ein Beispiel angefertigt. Nach dem 1. Verstärker wird der Istwert in der aritmetischen Anweisung B002 um den gewünschten Faktor korrigiert. Damit man zwei Nachkommastellen eingeben kann, muss die Verstärkungszahl mit Faktor 100 eingegeben werden. Anschließend wird der Wert wieder durch 100 im 2. Verstärker B004 wieder richtig gestellt. DateianhangEigene Dateien.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf