10.01.2016 11:57 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, geht, vielen vielen Dank und Gruß aus dem Schwarzwald. J.Pfaff
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
10.01.2016 12:58 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Ich hab' da mal ein bißchen rumprobiert und ich denke, es ist der bessere Weg, gleich in der Arithmetischen Anweisung wieder durch 100 zu rechnen und den nachfolgenden Analogbaustein (Verstärker oder was sonst so folgt) nur für richtige Anzeige der Kommastellen zu nutzen (also Gain=1, Points=0). Ansonsten kommt es bei der im Beispiel verwendeten Verstärkung von 125 in der arithmetischen Anweisung schon beim Wert von 263 des Analogeingangs (als ca 1/4 des Bereichs) zum Überlauf bei der reinen Multiplikation (263 x 125 = 32.875). DateianhangEinstellbare Analogverstärkung 2.zip (43 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.01.2016 16:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199) |
Der Overflow wird schon erkannt, er kann programmtechnisch auch abgefragt werden. |
10.01.2016 16:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199) |
Probiere es doch einfach aus.... |
Folgen Sie uns auf