10.02.2014 13:17 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, von -0,5 bis 10 Bar kann LOGO! nicht auflösen. Schau dir mal das Beispiel an. Hier von -0,5 (-50) bis 9,98 (998) bei 4-20mA. Hoffe das hilft dir. Gruß Helmut DateianhangSpuellung.zip (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
10.02.2014 13:53 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen, Du hast ja nichts Schlimmes getan... Schau Dir mal den Anhang an. Probiere mal diese Einstellungen. Es wird mit diesen Einstellungen Dein physikalischer Meßbereich von -0,50 bis 10,0 bar als Bereich -0,5 bis 9,98 bar mittels 4 bis 20 mA eingelesen. Die 10,00 bar kann leider nicht einstellen, sonst erhält man keine zulässigen Gain bzw. Offset Werte. Edit: Wie ich sehe, sieht Helmut_13 es auch so.... DateianhangDruckmessung.pdf (124 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 10.02.2014 13:59 |
|
10.02.2014 15:42 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal, ob es das ist was Du suchst... |
10.02.2014 19:02 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und hier mal eine Tabelle, welche die Verhältnisse zwischen dem Druck, dem Sensorausgangsstrom und den LOGO!-Einheiten darstellt. Edit: War ein Fehler in der Tabelle, online ist die korrigierte Version. DateianhangVerhältnis Druck, Strom, LOGO!-Einheiten.pdf (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 10.02.2014 19:42 |
|
11.02.2014 17:13 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, folgende Hinweise von mir: a) Der Sensor ist über eine EPS-Schnittstelle konfigurierbar (vgl. Datenblatt "PL2654.pdf" im Dateianhang), d. h. maximaler Messbereich -0,5 bis 10,00 bar; Analogstartpunkt ASP (Ausgang bei 4 mA) und Spanne bzw. maximaler Messwert = Analogendpunkt AEP (Ausgang bei 20 mA). Folglich mußt du ersteinmal feststellen, welcher Messbereich derzeit programmiert ist bzw. den von dir gewünschten Messbereich dem Sensor vorgeben. DateianhangDEMO_Skalierung_Drucksensor_PL2654_V1b.zip (80 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf