28.02.2009 08:21 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo HerrKaleu, Im Handbuch Handbuch DP/AS-Interface Link 20E sollte eine ganze Menge beschrieben sein. Schon gefunden? Beim Überfliegen würde ich sagen: Datensatz lesen ist schon mal gut. Für die LADDR hilft Dir die Profibus-Adresse des Links nichts. Was Du da brauchst ist die E/A-Adresse des AS-i-Links. Zitat Handbuch:
Was mir eben noch aufgefallen ist: Mit dem Record den Du angiebst belegst Du ab dem DBX12.0 24 Byte. Müsstest Dir als die Werte für Busy und Ret_Val regelmäßig überschreiben. Vielleicht hilft Dir ja das Beispiel das im oben angegebenen Handbuch drin ist noch weiter. Habe auch mal im Handbuch Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen gestöbert. Wenn ich die Infos im Kapitel 2.1 "Fehlerauswertung mit dem Ausgangsparameter RET_VAL richtig interpretieren gibt es ein Problem mit dem Parameter 7 Deines Aufrufes. (Also dem RECORD)
Ansonsten sind in der STEP7-Hilfe zum SFC59 auch viele gute Informationen enthalten. Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.03.2009 14:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, hab das Problem gelöst, danke für die Hilfe. MFG Thorsten |
Folgen Sie uns auf