05.10.2013 19:04 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich verwende eine im Forum gefunden Schaltung zur Speicherung von Analogwerten. Das funktioniert auch. Ich habe mir eine Schaltung gebaut zur Steuerung meines Heizkessels und speichere den Maximalwert der Abgastemperatur, die ja im Laufe der Zeit durch Verschmutzung des Kessels ansteigt. Da die Schalung noch in der Entwicklung ist, aber schon in Betrieb, ergibt sich das Problem, das nach Einspielung einer neuen Version der bisher erreichte Maximalwert weg ist. Die Abgastemperatur ist auch ein Parameter für den Wirkungsgrad der mit der max. Temperatur gerechnet wird, der ja dann nicht mehr stimmt.Der kann sich ja erst wieder nach einigen Tagen oder Wochen einstellen, da mit steigender Außentemperatur die Kesseltemperatur zurückgenommen wird und erst mit höheren Kesseltemperaturen (65°C) die korrekte Abgastemperatur erreicht und angezeigtwird. Ich suche jetzt ein Möglichkeit nach Einspielung einer neuen Version den bisher erreichten max. Wert einmalig zu setzen. Als Lösung ist mir nur eingefallen mit Hilfe eines Potis eine entsprechende Eingansspannung an den Eingang der Logo anzulegen. Hat jemand eine andere Idee? Ich verwende eine LOGO BA6 Die von mir verwendet Schaltung zur Speicherung des Werte anbei. DateianhangMaxwert_Speicherung.zip (54 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: KlausMz am: 05.10.2013 19:25 |
|
07.10.2013 06:52 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo KlausMz, konnte Dir keiner der beiden Vorschläge weiterhelfen? |
07.10.2013 09:58 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo Ihr beiden, bitte entschuldigt die späte Antwort, aber ich bin Rentner und demzufolge ist meine Zeit begrenzt. Also ich habe beide Vorschläge eingearbeitet und das klappt prima. Über den Zähler kann ich mit dem Startwert und der Einschaltgrenze den Zähler mit dem Impulsgeber und einer Cursortaste bis zum gewünschten Wert hochzählen. Wenn ich aus Versehen zu weit bin, fange ich einfach von vorne an. Wenn ich die endgültige Version habe, muss das ja nur 1x pro Jahr (nach der Kesselreinigung) gemacht werden. Im Anhang mal die Schaltung. Vielen Dank noch mal. DateianhangMaxwert_Speicherung.zip (48 Downloads) |
07.10.2013 12:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Der Zähler läßt sich auch rückwärts zählen! Hab dir mal was eingepflegt! Damit geht vor/zurück und Einzelimpuls der nach 2s den Impulsgeber aufschaltet. Damit ist eine feinere Einstellung machbar! DateianhangMaxwert_Speicherung 2.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf