15.03.2009 11:33 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hab das mit den MUX Versucht - müsste 25 MUX einbauen damit ich diese 100 Werte hinterlegt habe, wie kann ich aber die jeweiligen Werte in der (gleichen) Anzeige darstellen? |
15.03.2009 11:35 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Ich habe gerade mal ein Diagramm in Excel mit 10 Punkten erstellt (0-10bar) und habe festgestellt, dass irgendwie nichts zu nichts linear ist oder eine Funktion aufweißt, die mir bekannt ist. Verläuft der mit der Spannung eventuell Proportional, wenn du 0-10V Sensor hättest ? |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 15.03.2009 11:38 |
|
15.03.2009 13:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Puuhh, dachte du willst nur ein paar Drücke in Temperatur anzeigen lassen. Ist ein knifflige Aufgabe. Wie schon Diablo meint, wie ist es mit Sensoren die 0..10V ausgeben? Das man was lineares hat, oder liegt es einfach am Gas? |
15.03.2009 14:05 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich vermute das auch bei den anderen Signalen wie 0-10V nichts Linear verläuft, da das Gas einfach diese Eigenschaft hat. |
15.03.2009 20:16 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
ich seh da auch irgendwie kein Zusammenhang zwischen Strom, Temperatur und Druck. Wie du schon meintest, es ist die Eigenschaft des Gases, aber es muss doch mit Gleichungen irgendwie ein Zusammenhang zwischen Druck und Temperatur geben. |
17.03.2009 22:38 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Günne, Der Zusammenhang der von dir gewünschten Daten ist logarithmisch, also nichtlinear und kann dementsprechend nicht mit der LOGO (direkt) dargestellt bzw. berechnet werden. Deshalb sind alternative Ansätze notwendig, wobei ihr hier ja schon eine Variante - die Tabellenumsetzung - diskutiert habt...dazu noch folgendes: DateianhangDEMO_Kurveninterpolation (0BA6).zip (622 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.03.2009 13:17 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hi betel, ich finde das immer wieder faszinierend, was du hier schaffst. Aber es wäre sehr schön, wenn du mal die Parameterwahl mit erklären könntest. Wo du welchen parameter auswählst und warum ? |
22.03.2009 07:46 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Leute! Sorry das ich mich nicht früher wieder melden konnte - hab mir eine Grippe eingefangen , heute gehts mir zum ersten mal seit Mittwoch wieder besser. @Betel: Geistig konnte ich Deinen Ausführungen folgen - Danke! Werde jetzt mal die Daten Downloaden und die Umstetzung versuchen! Melde mich wieder wenn ich Ergebnisse habe. Nochmal Danke an alle die sich Gedanken über mein Problem gemacht haben! |
Folgen Sie uns auf