18.09.2015 21:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! In welcher Abhängigkeit sollen denn die zwei Analogeingänge zum Ausgangssignal stehen? |
18.09.2015 21:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33025 Bewertung: (4082) |
Ist das jeweilige Analogeingangssignal in der Gesamtverarbeitung linear zu betrachten? |
18.09.2015 21:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33025 Bewertung: (4082) |
Ohne nähere Angaben wäre dies vielleicht eine mögliche Lösung. |
18.09.2015 23:34 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Ich denke, dass Sie ein slectie von zwei Analogwerten anwenden möchten.
Dateianhanganaloog.zip (46 Downloads) |
18.09.2015 23:40 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Und so ist es mit 2 regler. Sie mussen die PI regler nach wunch einstellen. Dateianhanganaloog2.zip (50 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.09.2015 06:11 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Danke allen für eure Antworten das hilft mir am Anfang jetzt schon mal weiter. So kann ich jetzt probieren welche die beste Lösung ist und verfeinern. |
22.09.2015 19:52 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo habe jetzt mal ein bisschen rum probiert wie ich es am besten mache so ganz, bin ich aber noch nicht zufrieden. Da ich das ganze auf dem Textdisplay anzeigen lasse möchte ich für die Analogwert eine Skalierung von 0 - 100%. Für die Eingänge habe ich das geschafft, da aber der Ausgang addiert wird läuft es immer auf 200% raus. Kann man da noch was machen? Und könnte die Schaltung so funktionieren, wenn ich die beiden Eingangssignale addiere? Eins ist mir noch aufgefallen beim Überspielen auf die Logo zeigt mir das Textdisplay -Werte an. Kann das damit zu tun haben das ich noch nicht die analogen Eingangsmodule und Ausgangsmodule habe. DateianhangSteuerung_analog2.zip (52 Downloads) |
22.09.2015 20:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33025 Bewertung: (4082) |
Erstmal ein paar Basics. Du hast jetzt die Verstärkung auf 0,1 gesetzt, damit du die Zahl 100 für 100% hast. Lässt du die Verstärkung bei 1,0 (bzw. 1,25 bei 4-20mA), kannst du durch das Setzen einer Nachkommastelle dann 100,0% statt 100 anzeigenlassen. Die Analogausgänge benötigen für den vollen Strom (20mA) bzw. volle Spannung 10V) in der Ansteuerung 1000 Einheiten. Willst du jetzt die beiden Analogwerte addieren, bekommst bei Maximum bei jedem Eingang 1000 Einheiten, in der Addition also maximal 2000 Einheiten. Deswegen durch 2 teilen, wie schon in meinem ersten Vorschlag. DateianhangSteuerung_analog2_ixo65.zip (62 Downloads) |
Folgen Sie uns auf