08.06.2012 15:10 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
das ist alles was ich vom Lehrer bekommen hab, nur die Aufgabenstellung. Ich glaube aber, das er selber gar nicht weiß wie das Projekt funktionieren soll. |
11.06.2012 20:43 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Naja da ist doch das rätselst Lösung. Das AM2 AQ produziert 0-10V am Ausgang, die du mit einer separaten Auswerteelektronik nutzen sollst. |
13.06.2012 11:42 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, denke mal, das ist genau wonach du gesucht hast. Achtung: die Schaltung ist gänzlich ohne Strombegrenzungen oder etwaiger Schutzeinrichtungen, das LOGO-Proggi solltest du ja hinbekommen Dateianhangdc-motor an logo.pdf (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf