16.02.2021 16:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1314 Bewertung: (123)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, es wurde öfters die Frage gestellt, wie die Steuerungen SIMATIC S7-1200/S7-1500 an eine SQL-Datenbank angebunden werden. Dafür stehen verschiedene Möglichkeiten bereit:
Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 03/26/2021 12:04:05 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
08.12.2021 11:34 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2714 Bewertung: (440)
|
Hallo, im Anwendungsbeispiel aus Beitrags-ID 109779336 wird folgender Ausdruck für den Parameter command am LSql_Microsoft verwendet:
Die Variable CmdNumber verweist dabei auf die Adresse MW0 und dient zum indexierten Zugriff auf die Array-Elemente. Liegt der Wert von CmdNumber außerhalb der Array-Grenzen, dann zeigt sich das beschriebene Fehlerbild. Bitte einmal überprüfen, ob das der Grund sein könnte. Mit der SQL-Anwendung selbst sollte der Fehler nicht in Zusammenhang stehen. Viele Grüße |
08.12.2021 11:47 | |
Beigetreten: 28.09.2017 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ja, genau das war die Ursache. Danke für die schnelle Unterstützung. |
09.12.2021 12:46 | |
Beigetreten: 28.09.2017 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, bekomme keine Verbindung zur Datenbank. Habe ein Screenshot von der Servermeldung. |
11.12.2021 13:57 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2714 Bewertung: (440)
|
Hallo, bei diesem Fehler kann ich leider nicht weiter helfen. Eventuell kann der Ersteller des Beitrages nähere Informationen zum Fehler liefern. Dazu einfach am Ende des Anwendungsbeispieles unter "Anfragen und Feedback" ein Feedback zum Beitrag senden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf