01.12.2015 08:20 | |
Beigetreten: 14.06.2006 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 301 Bewertung: (60) |
Hallo Leufi, unter folgendem Beitrag findest du auch ein Handbuch zur Integration von S7-300 mit S7-400. Im Kapitel 5.4 ist beschrieben, wie du die S7-300 an eine S7-400H koppelst. Du must auf der S7-400H 2 unspezifizierte Verbindungen zur S7-300 anlagen. Dann gibt es in der PCS 7 Industry Library einen Baustein HStatus, der sich um die Umschaltung kümmert. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/50708061 Gruß |
01.12.2015 08:49 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung: (585) |
Hi,
schau mal in das CPU-CPU Kommunikations-Handbuch mit Simatic Controllern. Da siehst Du was möglich ist: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/78028908 Du könntest z.B. mit Put/Get arbeiten. Da gibt es auch Beispiele im Netz Anwendung zu den Funktionsbausteinen "PUT" und "GET" der S7-Kommunikation https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/38066687
Gruß, Towome
|
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.12.2015 10:00 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke und weiß auch jemand wie ich auf der S7-400 h den Status von Master und Slave herausbekomme? |
01.12.2015 14:04 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung: (585) |
Hallo Leufi,
um den Status der eigenen CPU / Slaves auszuwerden kann man die Systemzustandsliste verwenden. Es gibt von Siemens einen Workaround zum Thema Diagnose. Evtl. hilft Dir das schon mal weiter um einen Überblick zu bekommen. Ansonsten haben die Kommunikationsbausteine ebenfalls Outputs wo ein Status/Error ausgewerten werden kann. https://www.siemens.de/industry/automation/mitte/downloads/Documents/NF_Diagnose_KOB.pdf Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf