15.08.2011 20:07 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin neu hier. Mit einer Logosteuerung hab ich noch nie was zu tun gehabt und hab mir ein Projekt vorgenommen. Meinen Hühnsterall zu automatisieren. Bin ein gelernter Metaller und in der Ausbildung hab ich mal ein bisschen was mit Elektrotechnik/Pneumatik zu tun gehabt. Im Hühnerstall ist soweit alles Montiert. Motor, Rolltaster oben und unten, Taster zum Schliessen, Taster zum öffnen und einen Taster für Licht. Hab mich schon ein bisschen eingelesen und rumgebastelt. Soweit läuft es eigentlich schon. Nur noch ein paar Feinheiten. Aber des bekomm ich irgendwie nicht hin. Im Anhang ist ein Screanshot vom Programm und das Programm selbst. Meine Problem: Es lässt sich die Leitung vom Q4 zum B006 (oder) nicht Verbinden. (Sollte angeblich ne Schutzfunktion sein hab ich gelesen) Hab es bis jetzt ohne dies am Laufen. Meine Wünsche: Wunsch 1: Wenn man Taster Auf oder Zu drückt soll das Tor Manuell bis zum Rolltaster oben oder unten Fahren und der Motor abschalten. Jetzt ist es so das ich oben bleiben muss und den Taster rechzeitig loslassen muss sonst kracht es. (Nach meinen Kenntnissen ist das ne Selbsthaltung oder so) Wunsch 2: Das Licht im Stall soll auch mit der Logo gesteuert werden. Hab im Programm angefangen aber weiß nicht wirklich weiter. Das Licht soll automatisch jeden Tag angehen von 5:00 bis 8:00 Manuell soll man es noch mit einen Taster oder einen normalen Schalter (zur Zeit montiert) ein und Ausschalten können. Hab was gelesen das man große Lasten wie Licht über ein Schütz oder Relai steuern soll. Könnt ihr mir günstige empfehlen? Der Motor ist direkt angesteuert. Ist ein 12Volt Motor vom Auto. Natürlich wird die Elektroinstallation von einen Fachmann ausgeführt. Will das Programmieren lernen um selber evtl. Änderungen durchzuführen zu können. Danke! DateianhangHühner.zip (140 Downloads) |
15.08.2011 21:24 | |
Beigetreten: 29.07.2007 Letzter Bes: 23.06.2024 Beiträge: 119 Bewertung: (8) |
Servus Wolfgang. Sehr löblich, dass Du das Programmieren selbst lernen willst! Ich hab die Funktionsblöcke in Deinem Entwurf ein wenig umgereiht und erweitert.... Es entspricht zwar Deinen Angaben, ist aber als Lösungsansatz zu sehen! Was die Sache mit der Leistung anbelangt: JA, unbedingt Schützen oder Relais verwenden! Denn wenn das interne Relais defekt ist, ist es schwer zu ersetzen. Gruß ursus_minor DateianhangHühnerstall_Vorschlag1.zip (161 Downloads) |
Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2011 18:19 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hier noch das Programm. Irgenwie kann man nicht 2 Dateien als Anlage hinzufügen...
DateianhangHühnerstallVer2.zip (112 Downloads) |
14.04.2013 19:12 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Mache gerade Optimierungsarbeiten und bekomme es nicht so hin wie ich mir das Vorstelle. Basisdaten: Q1 Motor runter Q2 Motor rauf I8 Abfrage oben I7 Abfrage unten I4 Taster Manuell zu I3 Taster Manuell auf I1 Automatik Taster zu I2 Automatik Taster auf Motor soll um 21 Uhr runterfahren und um 6 Uhr aufgehen. Beim hoch und runterfahren soll der Motor eine 1sec. nachlaufen um richtigen Kontakt bei den Endschaltern zu haben. Zur Zeit passiert es das das Tor nicht öffnet und schließt weil am nächsten morgen der Kontakt von den Endschaltern nicht mehr vorhanden ist. Würd das so funktionieren wie ich die Funktion Nachlaufverzögerung eingesetzt hab? Denn Kontakt R braucht man ja nicht oder? Bin wie gesagt ein Laie. 2tes Problem: Es kamm ab und zu mal vor das die Endschalter nicht geschaltet haben und wie das Tor runter gefahren ist wieder nach oben ging (Tor läuft mit einen Stahlseil auf Welle) und der Motor schaltet nicht ab. Bräuchte sowas wie ne Sicherheitsfunktion. Q1 fährt runter erwischt den unteren Endschalter (I7) nicht fährt wieder hoch und I8 soll Motor stoppen. umgekehrt dann genauso Q2 fährt hoch erwischt den oberen Endschalter (I8) nicht fährt wieder runter und I7 soll Motor stoppen. Bekomm diese Funktion nicht hin. 3tes Problem Der Motor wo das Tor auf und zu macht ist ein 12V Motor. Dieses wird zur Zeit mit einen extra Netzteil versorgt weil das SiemensPower 12V 1,9A aussteigt. Sobald der Motor angesteuert wird erlischt kurz die grüne Led am Netzteil Logo startet neu. Das runterlassen funktioniert ab und zu. Das merkwürdige ist das das Netzteil wo zur Zeit den Motor ansteuert ist ein billiges UniversalNetzteil vom Conrad mit 500ma. Würde gerne alles über ein Netzteil laufen lassen. Würde das größere Netzteil funktionieren? Der Motor wo benutzt wird ist ein sehr gängiger. Er wird in PKW´s eingebaut Zum Licht: Bin noch nicht dazugekommen diese Funktion Anzuschliessen und zu benutzen. Zur Zeit ist eine 60Watt Glühbirne drin. Wäre es möglich diese zu Dimmen? Sprich in der Früh um 5 langsam heller werden zu lassen und abends umgekehrt. Hab schon ein paar Beiträge gelesen aber für mich ist das alles Bahnhof. Manche sagen was von Erweiterungen manche was von Eltako Dimm Relai usw. Das Licht sollte ja am besten über ein Relai angesteuert werden. Weiter oben wurde mir ja ein Finder empfohlen. Brauch ich da eins mit 2 schliessern? L und N können ja mal wechseln? Anbei mein Programm DateianhangHühner_Wolf_v2.zip (112 Downloads) |
Folgen Sie uns auf