24.07.2014 21:34 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und noch das Programm dazu.
DateianhangPumpensteuerung.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
25.07.2014 12:07 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
12/24 RCE ist bestellt ;-) |
19.09.2014 19:22 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, nochmal ich... Nachdem ich festgestellt habe, dass der Hauptschalter völlig unnötig ist, wollte ich den entfernen. Damit kam ich in Teufels Küche da mir noch weitere "Fehler" aufgefallen waren die ich vorher nicht bedacht habe. überdachte Parameter 1. Der Eingangsdruck muss zwischen 1 und 3 bar sein 2. Der Ausgangsdruck kann erst berücksichtigt werden, wenn die Pumpe angelaufen ist. Daher würde ich den unabhängig vom Eingangsdruck überprüfen wollen. Modifizierungen: 1. Komponenten anwesenheitskontrolle überprüfen 2. Störungs LED ergänzt (aber noch nicht im Funktionsplan integriert) Fragen: 1. Was kann die Logo bezgl. Meldetexten (Status / Fehleranalyse / Reset)? Resp. was macht Sinn sich in diesem zu berücksichtigen? 2. Reichen 2 Funktionsanzeigen Grün = Betrieb i.O. und Orange = Störung, oder soll ich3 Funktionsanzeigen einplanen um Grün = Anlage an, Grün = Betrieb i.O. und Orange = Störung anzeigen zu lassen? Im Anhang habe ich mal einen Plan angefügt der in der Simulation auch funktioniert jedoch fastr alles mit Anzeigen und Meldetexten unberücksichtigt lässt. Geht das so, oder explodiert mir da die Anlage Viele Grüße und schönes Wochenende, retlaw DateianhangPumpensteuerung_mod.zip (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf