20.02.2017 09:26 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich meldete mich heute erstmals an, weil ich bei der Ansteuerung eines Eltako-Dimmers (als Reiheneinbaugerät) mit einer LOGO8 ein scheinbar unlösbares Problem habe. Der Dimmer ist Klasse - daher auch das intensive Bemühen, die Ansteuerung zu perfektionieren. Der Dimmer benötigt, nach eigenen Tests, einen kurzen Impuls von ca. 60/100 s um ein- bzw. wieder auszuschalten. Nach einer Impulsdauer von ca. 86/100 s fängt er an, auf oder ab zu dimmen. Dabei geht das bis zur oberen oder unteren Schwelle - jedoch nicht aus. Nun soll regelmäßig der Dimmer beim (täglich) ersten Betreten des Raumes über den Bewegungsmelder "I7" die LED-Beleuchtung einschalten, sprich kurzer Impuls und der Bewegungsmelder bis zu seiner Rücksetzung (über "I10", "I11" oder "B033") dann in der Folge keinen weiteren Einfluß nehmen. Auch "Zentral Ein" mit "I11" soll noch das Licht einschalten. Dann will ich mit "I10" nur noch Ausschalten, Einschalten, Aufdimmen, Abdimmen und auch mit einem Tastendruck länger 3 Sekunden Ausschalten mit gleichzeitigem Rücksetzen der Bewegungsmeldersperre nach Ablauf der Bewegungsmelder-Nachlaufzeit. Damit ein "Zentral Ein" auch zum Einschalten führt und eingeschaltetes Licht dabei nicht ausgeschalten wird, habe ich die Blöcke rechts von Q1 verknüpft, die den Status des Dimmers konstatieren sollen. Und Hier taucht das entscheidende und sehr hartnäckige Problem auf. Ab und an ist der Zustand der Beleuchtung nicht konform mit dem Merker M1 (der für Licht an oder aus steht). Ich konnte den Fehler trotz vieler Versuche bisher noch nicht finden. Vielleicht hat aber Jemand eine ganz andere Idee, wie ich die Aufgabe lösen könnte. Ich hoffe, Ihr konntet meiner Schilderung folgen . "I1" und "I3" funktionieren mit Q2 genauso und steuern einen zweiten Dimmer an. DateianhangSchaltplan 6.2.8.21 Test im EZ+W.zip (74 Downloads) |
24.02.2017 17:36 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo Friedbell! Ich habe mir dein Programm mal kurz angesehen und muß sagen, Übersicht sieht anders aus und das macht eine Fehlersuche nicht gerade einfach! Ist es denn sicher, das der Fehler im Programm liegt? In diesem https://www.techniker-forum.de/thema/zeitsteuerung-mit-siemens-logo.105875/page-3 Forum habe ich ein Programm zur Eltako ansteuerung erstellt. Passt zwar nicht ganz zu deinem Konzept, bietet aber vielleicht Anregungen. Ich versuche einmal deine Wünsche umzusetzen, aber werde dazu ein neues Progi erstellen! Im Anhang mal der Endstand aus dem Forum! DateianhangDimmrelais 3.zip (93 Downloads) |
24.02.2017 18:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo Friedball! Ich habe mir mal Gedanken zu deinem Wunsch gemacht und versucht es umzusetzen. Ob es mir gelungen ist, mußt du beurteilen. Über I7 wird B001 gesetzt und die Steigende Flanke am Ausgang lößt eine Ausschaltverzögerung von 0,3s aus. Diese Zeit sollte den Dimmer einschalten. Durch das aktive RS-Glied kommen keine weiteren impulse vom BWM mehr durch. Erst nachdem I10 für mehr als 3s betätigt wurde, wird nach 1min der BWM wieder frei gegeben. Ein Druck auf I11 löst ebenfalls einen Impuls von 0,3s an Q1 aus und dient als zentral Ein. Damit bei zentral ein auch nur ein Impuls an Q1 geht, wenn die Lampe aus ist, wird durch die Blöcke B005 - B007 überwacht, ob ein Impuls an den ausgang gesendet wurde, oder ein Dimmbefehl welcher länger als 0,3s gedauert hat. Wurde ein Impuls gesendet, wird das Stromstoßrelais in den aktuellen Lampenzustand gesetzt. Mit dem Zustand von B004 werden dann Befehler unterbunden, welche das den aktuellen lampenzustand als Ziel haben. Also bei lampe EIN werden Zentral-EIN-Befehler unterbunden. Viel Spaß beim Test! DateianhangDimmer4 Eltako.zip (80 Downloads) |
Folgen Sie uns auf