15.01.2012 18:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
AQ = analoger Ausgang AI = analoger Eingang Ich würde die roten auf M1+ und IC klemmen, den weißen auf M1- ......... |
15.01.2012 19:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hast du mal ins Handbuch geguckt? Kapitel 2.1.2 Zeigt denn einer der 8 AI auf dem Logo-Display etwas an? |
15.01.2012 21:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
... nur wenn du an der Basis 4 AI's nutzen möchtest. |
15.01.2012 21:15 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Ich glaube ich brauche erst eine Programierung erst dann werden die Eingänge erkannt. Kann das sein? |
15.01.2012 21:28 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Okay versuche ich morgen mal bis dann. |
16.01.2012 21:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hast du eine 230V -Logo ? Das würde erklären, das an AI1 und AI2 Werte zu sehen sind. Sind keine Widerstandswerte, Pt100: 0°C = 100 Ohm, Kennlinie Skalieren ist eigentlich erst bei der Verwendung von Messwandlern ? auf 0..20mA/0..10V interessant. Denn da geht es um Messbereiche die in den Bereich 0->10V aufgeteilt werden sollen. Hinweise zum Skalieren findest du in der Schaltungssammlung von Betel, Link in meiner Signatur. Edit: Keine 230V Logo. AI1 und AI2 sind die Eingänge I1 und I2, welche du wohl nicht mit Sensoren versehen hast. Wenn deine Logo auf 2 AI an der Basis eingestellt ist, dann solltest du Werte auf AI3 und AI4 zu sehen sein... |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 16.01.2012 21:37 |
|
Folgen Sie uns auf